This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:天线50欧姆点-CC2530

Guru**** 2581915 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/660136/cc2530-antenna-50-ohm-point-cc2530

部件号:CC2530

大家好,

我正在使用连接到CC2530的TI曲面2.4GHz天线,我感到有点困惑,我应该在哪里将天线匹配到50欧姆。 是在直流阻隔盖之后吗? (蓝色箭头)或就在平衡变压器后(红色箭头)。  

请您给我一些反馈和想法吗?  

谢谢, #CC2530

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    它位于蓝色箭头旁边。

    谢谢,
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    谢谢,当我测量蓝色点上的阻抗和S参数时,我发现2.4GHz的匹配度很好。 但这也是芯片和不平衡变压器连接时的情况。

    我是否应该在没有平衡器的情况下测量这一点? 或者我的做法是否正确?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    测量天线阻抗时,您需要断开平衡变压器。 您只需删除C254即可完成此操作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的回复。 我目前使用的曲面IFA天线在2.4GHz下不匹配,因为它周围有塑料,所以是否可以通过调整C253,C254,C255来匹配IFA和平衡变压器?

    或者,在C253,C254,C255之后是否需要另一个Pi匹配电路?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    匹配组件的天线显示在红色圆圈C40和C41中,蓝色圆圈是直流阻隔盖。 我只是仔细检查我是否遵循了正确的轨道,添加C40和C36并使用 一个同等容量的盖子将完成相同的工作吗? 是这样吗?  

    谢谢,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    C36实际上用于阻抗匹配,C38和C41是直流块。 对于天线匹配,您可以使用NEW -C40和NEW -C41。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因此,在这种情况下,由于它们在同一轨道上添加C36和C40,并且使用一个等效的电容器将不会执行相同的任务?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您应保持C36不变。 您需要C36和天线之间的匹配组件。