请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:CC2530 主题中讨论的其他部件: Z-stack
我想知道我如何创建一个Mesh网络,以便通过UART与协调员和多个路由器进行通信,以便协调员发送消息,所有路由器都通过UART (广播)接收消息,但当路由器通过UART发送消息时, 只有协调人会收到此消息(单播)。
我只需要在没有任何应用处理器的CC2530模块上执行此操作,因为消息是由关闭的应用程序发送的。
为此,CC2530模块编程完成后,必须自动创建网络和链接。 我只需要UART通信,其他功能(如SPI,ADC,LED或开关 )是不必要的。
是否有这方面的例子?
我有Z-Stack CCDebugger。1,IAR_EW8051和3.0
非常感谢。