This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:自动UART网络,带协调器广播到路由器,路由器单播到协调器。

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2530, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/654620/cc2530-automatic-uart-network-with-coordinator-broadcast-to-routers-and-routers-unicast-to-coordinator

部件号:CC2530
主题中讨论的其他部件: Z-stack

我想知道我如何创建一个Mesh网络,以便通过UART与协调员和多个路由器进行通信,以便协调员发送消息,所有路由器都通过UART (广播)接收消息,但当路由器通过UART发送消息时, 只有协调人会收到此消息(单播)。
我只需要在没有任何应用处理器的CC2530模块上执行此操作,因为消息是由关闭的应用程序发送的。
为此,CC2530模块编程完成后,必须自动创建网络和链接。 我只需要UART通信,其他功能(如SPI,ADC,LED或开关 )是不必要的。
是否有这方面的例子?
我有Z-Stack CCDebugger。1,IAR_EW8051和3.0
非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    您可以将ZNP (ZigBee网络处理器)示例与主机处理器一起使用,例如PC,另一个嵌入式设备等。使用Z-Stack 3.0。1,我们提供了一个名为Z-Tool的工具,可用作ZNP设备的PC端应用处理器。

    以下是有关如何设置具有2个ZNP节点和Z-Tool的基本3.0 网络的指南:
    sunmaysky.blogspot.com/.../use-ztool-z-stack-30-znp-to-set-up.html
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。

    我已经尝试了您推荐的指南, 但问题在于,我需要在CC2530模块中记录一个永久配置,因为正如我前面提到的,相互通信的应用程序是关闭的,我无法实施外部代码来启动模块和网络。 它必须是自动的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有与您的应用程序完全匹配的现有示例。 我建议您在Z-Stack 3.0 1中修改GenericApp以满足您的需求。