This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OTA_boot.bin项目

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2538, Z-STACK, CC2530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/582521/ota_boot-bin-project

主题中讨论的其他部件:CC2538CC2538DKZ-stackCC2530

尊敬的支持人员:

我使用了OTA引导.ewm (引导映像引导管理器)的ZStack软件包并下载到cc2538和smatRF06 EB的演示板,

我不能进入主功能。

如果我使用SampleSwitch-enddevice-otaclient-imageA-withbootloader并执行OTA进程与OTA_dongle项目通信,OTA进程成功,但OTA后的设备正常功能 不正常,我应该这样做

重新下载固件,这样就可以了。

您可以为我做同样的事情来检查问题吗?

非常感谢。

巴西,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,我发现如果运行代码是imageB,但您仍下载较大版本的imageB,OTA仍可运行,但下载后新映像无法运行, 运行代码仍然是旧版本的imageB。我们可以从节点读取属性。
    因此,仍应遵守图像A-B-A。

    巴西,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,图像A-B-A仍应遵守。