请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他部件:LAUNCHLL-CC2650, CC2650是否可以在配置为SLIP无线电并连接到RPi的LAUNPHXL-CC2650上读取UART输出。 在6lbr.conf dev_radio=/dev/ttyACM0中。 $ dmesg | grep tty的输出:
[ ACM]控制台[tty1]已启用 [ ACM] 3f20.1万.UART:ttyAMA0 at MMIO 0x3f20.1万 (IRQ =87, base_baud =0)是PL011 rev2 [ ACM] CDC_ACM 1-ACM:ACM: 1.0 :4.22.6384万 设备 [ ACM_TTACMP1 - 0.0.0492万 1.5 1.5 :0.83.5797万 1.3 :ttyACM1: 4.23.0504万
但是ttyACM0和ttyACM0上没有任何东西。 有什么建议?