This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHTXL-CC2650上的UART输出作为滑动无线电

Guru**** 2548290 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC2650, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/582265/uart-output-on-launchxl-cc2650-as-slip-radio

主题中讨论的其他部件:LAUNCHLL-CC2650CC2650

 是否可以在配置为SLIP无线电并连接到RPi的LAUNPHXL-CC2650上读取UART输出。  在6lbr.conf dev_radio=/dev/ttyACM0中。 $ dmesg | grep tty的输出:  

[ ACM]控制台[tty1]已启用
[ ACM] 3f20.1万.UART:ttyAMA0 at MMIO 0x3f20.1万 (IRQ =87, base_baud =0)是PL011 rev2
[ ACM] CDC_ACM 1-ACM:ACM: 1.0 :4.22.6384万 设备
[ ACM_TTACMP1 - 0.0.0492万 1.5 1.5 :0.83.5797万 1.3 :ttyACM1: 4.23.0504万

但是ttyACM0和ttyACM0上没有任何东西。 有什么建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以执行"make target=srf06-cc26xx Board=launchpad/cc2650 slow-radio.bin"来为LAUNCHXL-CC2650构建SLIP无线电。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢陈先生的回复!
    但我想你误解了我的问题。 滑式收音机(带有6lbr的RPi附带的启动板)已经运行良好。 现在,我想使用串行接口从SLIP对讲机读取/写入数据。 我将远程访问RPi并执行类似$ cat /dev/ttyACM0的操作,或使用Putty,如我为连接到Win PC的启动板(节点)上的UART读/写执行此操作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    读/写SLIP无线电意味着什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的意思是printf ("Hello World"),我想在终端上看到"Hello World"(或者在Putty中看到例如"Hello World")
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道如何使用SLIP收音机实现此功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您不应使用滑动无线电进行此操作。 请参阅cc26xx-web-demo示例项目中的net-UART.c。