This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:ETSI EN标准30.0328万 2.1 503.1符合性

Guru**** 2550030 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2530, CC2541, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/584490/cc2530-etsi-en-standard-300-328-v2-1-1-compliancy

部件号:CC2530
主题中讨论的其他部件: CC2541CC2650

大家好,

客户就以下问题与我联系:

"我对您的产品是否符合ETSI EN标准300 CC3328..1 (现在为1.9 2.1 52.1)(其中规定了阻止要求)的后续更新有疑问。CC2530

您能否确认参考的CC2530 (我们有256版本)是否符合更新的ETSI EN标准30.0328万 2.1 1533-1标准?"

此致,Patrick Verkennis
EP-FAE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Patrick:

    您的咨询已转发给我们的硬件团队。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    想知道您是否为我提供了有关此问题的更新?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Patrick:

    我们已经根据EN 30.0328万中的新阻塞要求测量了运行BLE和802.15 的CC2650 4以及运行BLE的CC2541。 简而言之,我们的要求大约有20 dB的余量。

    我们还制作了一份应用说明,说明必须在此处执行实际测试: www.ti.com/.../swra536

    尽管应用说明侧重于CC26xx上的BLE,但也包含802.15 .........4的发生器波形文件(第一页上的链接),该方法也适用于CC25xx。

    此致,
    Fredrik