请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:CC2530 主题中讨论的其他部件: CC2541, CC2650
大家好,
客户就以下问题与我联系:
"我对您的产品是否符合ETSI EN标准300 CC3328..1 (现在为1.9 2.1 52.1)(其中规定了阻止要求)的后续更新有疑问。CC2530
您能否确认参考的CC2530 (我们有256版本)是否符合更新的ETSI EN标准30.0328万 2.1 1533-1标准?"
此致,Patrick Verkennis
EP-FAE