This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:连接GE家庭自动化灯泡

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/578085/cc2530-connecting-ge-home-automation-light-bulb

部件号:CC2530
主题中讨论的其他部件:Z-stack

您好,

我正在尝试控制一个GE Link灯泡,规格显示它是 ZigBee HA 1.2

我从SmartRF05开发板上的Z-stack中将交换机样本作为协调器加载,然后开始试运行以形成网络。

然后我将灯泡重置为出厂设置,它加入了网络,但随后离开了。

它发送一个信标并获得响应。

然后,它成功地关联,它甚至获得分配的网络地址,然后我的交换机发送"identify query"命令,然后灯泡发送一个Nwk leave命令,它再次启动。

我尝试过,禁用安全,启用它,动态密钥的开和关,进行网络转向,查找和绑定,以广播的形式发送命令,什么都不起作用。

主要区别在于当启用安全性时,灯泡开始识别(开始闪烁和褪色),然后它一次又一次地获得新地址。

有什么想法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我建议您使用Ubiqua Packet Analyzer进行检查。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Raul,

    默认情况下,堆栈要求加入设备在加入网络时执行TCLK交换(信任中心链接密钥),而先前的3.0 (如您提到的指示灯)设备不支持此功能。 您可以将 BDB_DEFAULT_TC_REALSE_KEY_EXCHANGE设置为FALSE,这样将允许传统设备(3.0 之前的)加入网络,而不会将其踢出。

    如果此设置不起作用,捕获日志将有助于解决问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢! 这解决了问题。