请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:CC2530 主题中讨论的其他部件:Z-stack
您好,
我正在尝试控制一个GE Link灯泡,规格显示它是 ZigBee HA 1.2
我从SmartRF05开发板上的Z-stack中将交换机样本作为协调器加载,然后开始试运行以形成网络。
然后我将灯泡重置为出厂设置,它加入了网络,但随后离开了。
它发送一个信标并获得响应。
然后,它成功地关联,它甚至获得分配的网络地址,然后我的交换机发送"identify query"命令,然后灯泡发送一个Nwk leave命令,它再次启动。
我尝试过,禁用安全,启用它,动态密钥的开和关,进行网络转向,查找和绑定,以广播的形式发送命令,什么都不起作用。
主要区别在于当启用安全性时,灯泡开始识别(开始闪烁和褪色),然后它一次又一次地获得新地址。
有什么想法?