This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:CC2650 I2C1接口和cc26xx-webdemo应用程序

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, Z-STACK, CC2650STK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/583174/cc2650-cc2650-i2c1-interface-and-cc26xx-webdemo-application

部件号:CC2650
主题中讨论的其他部件: Z-stack

您好,

1)目前我们正在使用cc2650 sensortag,在sensortag中,我们运行加速计mpu9250,SDAHP和SCLHP引脚被mxed到8和9,但它不起作用,我们假设contiki中不支持I2C1接口, 请建议

2)我们还在使用cc26xx-webdemo应用程序,我们按照TI网站中提到的步骤进行配置,但sensortag没有连接,当我们打开Web浏览器时,它无法连接。 请给出建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您使用哪个SW堆栈? Z-Stack或Contiki 6LowPAN?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们正在使用Contiki 6低地台
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Contiki 6LoWPAN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    cc26xx-web-demo已经支持使用I2C读取加速计mpu9250,因此您可以研究源代码。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1)您能建议如何在contiki中启用mpu9250,我认为它仅在i2cbusy中阻止。contiki中是否有I2C1接口

    2) Webdemo应用程序I未运行,当我们打开Web浏览器时,它无法连接
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.您是否使用"make target=srf06-cc26xx Board=sensortag/Cc2650 cc26xx-web-demo.bin"为CC2650STK构建二进制文件?
    2.尝试再次使用nullrdc进行测试。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,我们正在使用make target=srf06-cc26xx Board=sensortag/cc2650 in contiki_os/examples/cc26xx/cc26xx-web-demo/此处bin file is generation此bin文件我们正在闪存成sensortag
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在哪里生成二进制文件? 在InstantContiki中?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不,在Linux环境中,我们正在构建二进制文件
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尝试在InstantContiki中执行此操作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不,我只想在Linux环境中运行,我不能在Instant Contiki上运行,请建议一些解决方案
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在contiki中运行mma9250加速器时是否需要i2c1进行任何更改
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    mpu9250
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我怀疑这是工具链问题,因此我建议您使用InstantContiki进行验证。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    无需在contiki中更改i2c以运行mpu9250加速器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请您分享contiki源,以便我处理
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我使用 github.com/.../contiki上的源代码
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们也在使用相同的源代码,但mpu9250没有运行,从board_i2c_write函数中,它没有返回,它仅在此处进行结构化,如何解决此问题
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否尝试在InstantContiki上构建二进制文件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们没有太多的时间在instant contiki上做,所以我要求Linux环境,这有没有其他选择,我只需要cotiki中的加速计
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您在浪费时间。 最致命的方法是尝试InstantContiki。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否可以共享即时contiki的过程
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以访问 www.contiki-os.org/start.html