请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:CC2650 主题中讨论的其他部件: Z-stack,
您好,
1)目前我们正在使用cc2650 sensortag,在sensortag中,我们运行加速计mpu9250,SDAHP和SCLHP引脚被mxed到8和9,但它不起作用,我们假设contiki中不支持I2C1接口, 请建议
2)我们还在使用cc26xx-webdemo应用程序,我们按照TI网站中提到的步骤进行配置,但sensortag没有连接,当我们打开Web浏览器时,它无法连接。 请给出建议