This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538:如果DVDD,AVDD和AVDD_GUARD线路全部与3.3V电源短路,是否应将引脚4 (即DVDD_USB)捆绑至3.3V

Guru**** 2544960 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2538, CC2592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/581845/cc2538-should-pin4-i-e-dvdd_usb-be-strapped-to-3-3v-or-not-if-dvdd-avdd-and-avdd_guard-lines-are-all-shorted-with-3-3v-supply

部件号:CC2538
主题: CC2592中讨论的其他部件

我使用的是由cc2538和cc2592组成的自定义设计。 除了无线电性能之外,设计似乎还可以,但在检查cc2538的参考原理图和阅读数据表时,我感到困惑的是:  

针4 (CC2538的),即DVDD_USB,如果DVDD,AVDD和AVDD_GUARD线路全部与3.3V电源短路,则可绑带至3.3V或无。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    您是否将通过USB为主板供电?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好。 我将通过LDO提供的3.3V电源为其供电,输出电压为5V I/p
    我根本不打算使用USB。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    通过此帖子,

    e2e.ti.com/.../128.9175万

    如果您不使用USB针脚,则最佳做法似乎是接地。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Jason。
    我刚发现我们的设计共享在DVDD_USB上具有3.3V电压,而在DVDD,AVDD和AVDD_guard引脚上具有更稳定,噪声更低的3.3V (来自同一来源)。 USB_p和USB_N线路在当前设计中是浮动的,D_GND_USB,AGND连接到电路的GND。 您认为这可能会造成什么后果?
    以下是一些意见:
    1.传输范围为3 mtrs los (含应用代码)。代码使用cc2592,传输速率为19dBm。
    2.当我使用USB-TTL模块为整个设置供电时,我发现其LDO变得过热,而如果我使用SmartRF06板为电路供电,一切似乎都正常。 (除了cc2538和cc2592之外,我们的主板还使用峰值电流峰值峰值峰值电流峰值为190mA的SOM)。