请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:CC2520 工具/软件:Linux
您好,
我们基于CC2520参考设计,通过在两台设备之间建立Linux 6LoWPAN网络,对我们的主板执行无线电抗扰性测试。 当我们达到633MHz时,被测模块停止接收数据,但仍可发送。 通过查看Linux系统两端的Rx/TX字节计数器,可以验证这一点。 发生这种情况时,RSSI寄存器为0xE3。
您是否对导致这种行为的原因有任何想法? CC2520上是否有任何寄存器可以帮助我们确定发生了什么情况?
谢谢!
// Måns