This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/CC2520:Rx停止无线电抗扰性测试

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/582111/linux-cc2520-rx-stops-in-radio-immunity-testing

部件号:CC2520

工具/软件:Linux

您好,

我们基于CC2520参考设计,通过在两台设备之间建立Linux 6LoWPAN网络,对我们的主板执行无线电抗扰性测试。 当我们达到633MHz时,被测模块停止接收数据,但仍可发送。 通过查看Linux系统两端的Rx/TX字节计数器,可以验证这一点。 发生这种情况时,RSSI寄存器为0xE3。

您是否对导致这种行为的原因有任何想法? CC2520上是否有任何寄存器可以帮助我们确定发生了什么情况?

谢谢!
// Måns

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    人,

    根据633MHz信号的大小(此处我假设天线端口的信号高于0dBm),LNA将进入压缩并开始降低其增益。 这将导致RX因信号较弱而受阻。 如果您要将CC2520暴露在大量射频能量下,并希望最终应用在这种情况下正常运行,则需要在最终应用中添加外部带通滤波器。 Murata,Johansson和TDK都制造了出色的2.4 -2.5GHz带通滤波器。 这将减少以633MHz输入LNA的信号,因此LNA可以保持全增益。

    此致,
    /TA