请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:CC2530 主题中讨论的其他部件: Z-stack
你(们)好
我有两块ZigBee CC2530板,它工作正常,并且可以相互连接,就像 我 在这篇文章中所说的那样,但是当我设置时
TX>08:50:06.51 COM3 SYS_OSAL_NV_WRITE (0x2109) ID:0x0003 偏移:0x00 len:0x01 值:(0x00)
然后尝试像 这篇文章那样初始化网络 。他们再也找不到对方了,路由器会给我这个错误
<Rx>09:15:COM 35.72 6 APP_CNF_BDB_INTRUSing_NOTEATION (0x4F80) 状态:0x07 (TC链路密钥交换故障)(0x7) 调试模式:0x01 (网络转向)(0x1) 调试模式:0x01 (Initiator TL),0x10 (初始化)(0x11)
然后自行重置
为什么?