请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:CC2530DK
我有TI CC2530 Zigbee开发套件。 以下是调试示例应用程序ZStack 3.0 代码(即示例光源)的步骤。
1.在IAR Workbench中,我完成了“全部重建”和“下载和调试”,因此我的其中一台设备被配置为协调员。
2.第二个我在IAR工作台中选择作为终端设备,并将下载和调试到另一个设备作为终端设备。
3.从TI Zigbee开发板,在LCD中,我将两个板上的PAN ID都设置为EFFF。
4.在两块板上,我按<app menu>(<应用程序菜单>)以 <切换指示灯>。 但它只能在单独的电路板上工作。 那么,是否未创建网络?
5.根据用户手册,
"在End Device (终端设备)的<Toggle LIGHT (切换灯)>屏幕上再次按OK (确定)多次
请注意,LED1正在打开和关闭"
在我的情况下,这不起作用。
问题是什么?
如果要为我的应用程序创建自定义代码,样例应用程序ZStack 3.0 中有哪些更改?