请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:CC2530 主题中讨论的其他部件:Z-stack
您好,
在ZStack 2.5 .1a中,我将一个设备设置为终端设备,并预定义POWER_Saving.osal_pwrmgr_device ( PWRMGR_battery)功能 是在成功加入网络后添加的,我的功耗约为50 uA,
但我发现终端设备和协调器之间的距离短约3-4米,没有PA。终端设备很容易失去其父设备。为什么?什么设置会影响它?
谢谢!