This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:该节点在节能模式下丢失了其父节点

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/579629/cc2530-the-node-lost-its-parent-in-power-saving-mode

部件号:CC2530
主题中讨论的其他部件:Z-stack

您好,

在ZStack 2.5 .1a中,我将一个设备设置为终端设备,并预定义POWER_Saving.osal_pwrmgr_device ( PWRMGR_battery)功能 是在成功加入网络后添加的,我的功耗约为50 uA,

但我发现终端设备和协调器之间的距离短约3-4米,没有PA。终端设备很容易失去其父设备。为什么?什么设置会影响它?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否使用CC2530DK?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,陈。
    它是自制的。但我在CC2530DK上尝试它,它和自制的一样短。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当我使用我的CC2530DK测试Z-Stack时,两个节点可以在50米的视距内轻松通信。 您是否使用两个CC2530DK进行测试?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在低功耗模式下?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,我在一个CC2530DK上运行协调器,在另一个CC2530DK上运行终端设备(在低功耗模式下运行)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如何设置有关低功耗模式的配置? 我预定义POWER_Saving.osal_pwrmgr_device(PWRGR_BATTERY)函数是在成功加入网络后添加的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我只定义省电。 当OSAL任务队列中没有要处理的内容时,终端设备将进入休眠状态。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,陈。
    我发现这是天线的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们欢迎您的到来,很高兴知道您发现了问题所在。