请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:CC2650 主题中讨论的其他部件:Z-stack,
关于将CC2650与ZigBee堆栈一起使用的文档似乎非常令人害怕-事实上,最新的Z-Stack 3.0 似乎甚至不支持此芯片?
我被便宜的设备和ZigBee功能吸引了-我是否感到疯狂?
我找不到似乎支持此1.2 芯片的ZigBee ZStack (CC2650/a)的早期版本吗? 是否可以让其他人共享链接?
谢谢,
我