This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:不再支持?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/578897/cc2650-no-longer-supported

部件号:CC2650
主题中讨论的其他部件:Z-stack

关于将CC2650与ZigBee堆栈一起使用的文档似乎非常令人害怕-事实上,最新的Z-Stack 3.0 似乎甚至不支持此芯片?

我被便宜的设备和ZigBee功能吸引了-我是否感到疯狂?  

我找不到似乎支持此1.2 芯片的ZigBee ZStack (CC2650/a)的早期版本吗? 是否可以让其他人共享链接?

谢谢,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以从 www.ti.com/.../z-stack-archive下载Z-Stack Home 1.2 .2a
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    出于好奇- Z-Stack是否支持CC2650?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的意思是Z-Stack 3.0 吗? 如果是,我不这么认为。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的-愚蠢的问题;我在Z-Stack中找不到为1.2 2650编译的任何项目[CC2650 2a-16-Oct-2015]

    是否没有一个使用ZigBee堆栈的CC2650示例?

    我还在    这里看到了“Z-StackTM SDK支持CC26xx开发平台CC2650开发套件和CC2650传感器标签开发套件”     

    但我找不到相应的信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以从 www.ti.com/.../z-stack-archive下载Z-Stack Home 1.2 .2a 。 安装后,您可以在C:\TI\simplelink\ZStack_HOME_1_02_02a_4.4539万\projects\ZStack\HomeAutomation中找到CC2650的示例
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们是否在查看相同的Z型堆栈? 我在您链接的文件中找不到与CC2650相关的任何内容?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否下载并安装了Z-Stack Home 1.2 .2a?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    啊... 有两种安装...一种用于CC23XX,另一种用于CC26XX,我错过了第二种... 深夜和沮丧!

    谢谢你=)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不用客气。