主题中讨论的其他部件: Z-stack,, CC2538DK, CC2531EMK, CC2650, CC2538, CC2630, CC2590
工具/软件:Linux
大家好
我们需要一个开发套件来帮助我们在此项目中开发一个嵌入式Linux板,该板可以通过UART (或I2C/SPI)与ZigBee模块进行通信,从而将ZigBee命令发送到其他ZigBee终端设备。 我们需要Linux网关源代码/应用程序/驱动程序及其其它ZigBee终端设备的参考设计和参考设计。 Linux开发板现在只有USB端口,但最终我们将与串行接口通信。 CC2530套件是否具有USB ZigBee控制器,如果我们还可以使用开发板对其进行编程,则该控制器也可以编程为ZigBee协调员。 请为我提供一个解决方案来开发这样的环境。 谢谢你。