This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/CC2530:开发并与嵌入式Linux开发板集成

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2530, Z-STACK, CC2530EM, CC2531EMK, CC2650, CC2538, CC2630, CC2590

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/578257/linux-cc2530-development-and-integration-with-embedded-linux-development-board

部件号:CC2530
主题中讨论的其他部件: Z-stack,, CC2538DKCC2531EMKCC2650CC2538CC2630CC2590

工具/软件:Linux

大家好

我们需要一个开发套件来帮助我们在此项目中开发一个嵌入式Linux板,该板可以通过UART (或I2C/SPI)与ZigBee模块进行通信,从而将ZigBee命令发送到其他ZigBee终端设备。 我们需要Linux网关源代码/应用程序/驱动程序及其其它ZigBee终端设备的参考设计和参考设计。 Linux开发板现在只有USB端口,但最终我们将与串行接口通信。 CC2530套件是否具有USB ZigBee控制器,如果我们还可以使用开发板对其进行编程,则该控制器也可以编程为ZigBee协调员。 请为我提供一个解决方案来开发这样的环境。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    可以,您可以使用CC2530的UART与Z-Stack Linux GW通信。 您可以参考 sunmaysky.blogspot.tw/.../how-to-run-ti-z-stack-linux-home.html
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yikai,

    感谢您的回复。 这看起来不错。 我再也没有多少疑问。 希望您能将其清除。  

    我已经研究了Linux网关的链接和来源。 我需要知道网关源是否专门用于BeagleBone板,或者我是否可以获取源代码并将其编译在我们的嵌入式Linux开发板上,该开发板不使用基于TI的处理器。 此外,它还提供了哪种网关应用程序,因为我需要从嵌入式Linux平台控制和发送Zigbee命令,例如通过WiFi连接到嵌入式Linux主板的智能手机。

    我想了解发展情况。  CC2530EM评估模块使用 SmartRF05EB评估板和套件随附的SDK进行编程, CC2530EM评估模块可以直接与嵌入式Linux板进行通信,以便与ZigBee Linux网关进行通信。

    除了CC2530DK开发套件之外,您是否可以建议在嵌入式Linux主板上开发ZigBee网关集线器所需的所有其他组件或软件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以为任何嵌入式Linux系统使用源代码并生成二进制代码,并且对您使用的主机MCU没有任何限制。 您还可以使用CC2531EMK或CC2538DK开发Zigbee GW,我认为CC2531EMK是合适的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Yikai:

    你一直很乐于助人。 谢谢你。 我要为您提到的两种产品做准备。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不用客气。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Yikai:

    我正在考虑CC2538DK。 但在网站上进行了一些搜索之后。 我发现了其他Zigbee芯片,如CC2630,CC2590,CC2650等,这些芯片一定是较新的,而且也有自己的开发套件。 所以现在我又感到困惑了。 这些产品是否优于CC2538?它们是否具有与CC2538相同的Linux支持,并且具有更多的应用程序参考设计?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CC26xx的闪存大小有限,我不建议个人使用它。