请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:CC2530 主题中讨论的其他部件:Z-stack
我们的协调人在操作过程中发生变化。
Z-stack home 1.2 .2a。
网络:协调器,70台路由器。
协调器编译器open Nwk_Manager, NV_restore , router不打开Nwk_Manager。
每次通电后都使用路由器(如果 有网络访问权限) ,然后将ZDP_Device_annce命令重新发送给协调员。,
打开70路由器电源时,发现协调者的PANID已更改,但通道未更改,协调者没有重置过程(表示协调者没有离开过程)。
因此,路由器和协调器的丢失。 是否 与 使用Nwk_Manager相关?