This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:协调员PANID更改,与使用Nwk_Manager?相关

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/590658/cc2530-coordinator-panid-change-related-with-use-nwk_manager

部件号:CC2530
主题中讨论的其他部件:Z-stack

我们的协调人在操作过程中发生变化。
Z-stack home 1.2 .2a。
网络:协调器,70台路由器。
协调器编译器open Nwk_Manager, NV_restore , router不打开Nwk_Manager。
每次通电后都使用路由器(如果 有网络访问权限) ,然后将ZDP_Device_annce命令重新发送给协调员。,


打开70路由器电源时,发现协调者的PANID已更改,但通道未更改,协调者没有重置过程(表示协调者没有离开过程)。


因此,路由器和协调器的丢失。 是否 与  使用Nwk_Manager相关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否在协调员的编译选项中启用NV_RESTORE?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是,我在我的协调员和路由器的编译选项中启用NV_RESTORE,,但panid更改
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您附近是否有其他Zigbee网络并使用相同的PANID?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否,我没有
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    通常,只有当协调员在附近具有相同的PANID时,才会发生这种情况。 我建议您先使用Ubiqua Protocol Analyzer进行检查。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    协调器_NIB.nwkUpdateId的值,值为"4"。 当PANID更改时,协调程序无软复位和WTD复位复位。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我无法理解您的观点。 您能详细说明吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当PANID更改时,协调器无软重置和WTD重置,以及_NIB.nwkUpdateId为4
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你只是重复你的描述,我仍然无法理解。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将只测试一个组。这可确保恐慌不会发生冲突。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当只有一个组,PANID不改变,没问题。但多组测试,PANID改变4次
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为这是因为您的多个组中存在PANID冲突。 我建议您咨询Ubiqua Protocol Analyzer。