请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
我在rc2400hp模块cc2350 ZNP处理器上进行测试
以下是我所面对的问题。 我正在使用API模式进行数据传输
1. 从 ZDO_Mgmt_RTG_Req协调器获取预期路由表响应(ZDO_Mgmt_RTG_RSP)失败。
2. 一次传输 6 个不同的广播数据包 ( 数据包 大小 为94 字节)时 ,协调器的响应未知 (状态 返回 值 : 0x1A)。
3. 以单播方式( 数据包 大小 为94 字节)一次传输多个数据包时 ,SRSP和ZB_SEND_DATA_CONFIRM接收 的数据不均匀, 不 等于 正在 传输的数据包的节点。
4.如何禁用网络层安全密钥,以便我可以发送99字节的有效负载