This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] cc2350

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/590335/cc2350

我在rc2400hp模块cc2350 ZNP处理器上进行测试

以下是我所面对的问题。 我正在使用API模式进行数据传输

1. 从            ZDO_Mgmt_RTG_Req协调器获取预期路由表响应(ZDO_Mgmt_RTG_RSP)失败。   
2.  一次传输 6   个不同的广播数据包 ( 数据包 大小 为94 字节)时        ,协调器的响应未知 (状态 返回 值 : 0x1A)。
3.        以单播方式(  数据包 大小 为94 字节)一次传输多个数据包时        ,SRSP和ZB_SEND_DATA_CONFIRM接收 的数据不均匀, 不   等于     正在 传输的数据包的节点。  
4.如何禁用网络层安全密钥,以便我可以发送99字节的有效负载

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    杜尔加

    我们的网站上实际上有一个第三方设计网络,其中列出了TI在网站上添加链接之前已经审核过的许多第三方。 我在页面上快速搜索了"无线",发现了4页的北美公司。

    此处是一个链接。

    www.ti.com/.../searchproductresults.tsp

    我们也愿意帮助执行设计审查。

    此致,
    /TA