请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:CC2530 将协调器和路由器添加到NV_RESTORE和NV_INIT,
1个协调器第一个电源,电源上的路由节点,两者可以直接发送和接收数据。
2仅用于重新启动路由器,发送和接收正常。
3仅当重新启动协调器时,协调器才可以接收由路由节点发送的数据,但不能将数据发送到路由节点。
发现协调员未通过数据包捕获发送数据包。如何解决,谢谢!
第三个数据包 是协调 器发送数据,当 传输 完成,重新启动协调器时。 当协调员 发送数据时,不查找任何 数据包。
e2e.ti.com/.../_4F5.3038万C6856CD91DE8F0E548476_packet.psd</s>6856 54.8476万