This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:协调员重新启动时无法将数据发送到子节点

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/586786/cc2530-unable-to-send-data-to-child-node-when-coordinator-restart

部件号:CC2530

将协调器和路由器添加到NV_RESTORE和NV_INIT,

1个协调器第一个电源,电源上的路由节点,两者可以直接发送和接收数据。

2仅用于重新启动路由器,发送和接收正常。

3仅当重新启动协调器时,协调器才可以接收由路由节点发送的数据,但不能将数据发送到路由节点。

发现协调员未通过数据包捕获发送数据包。如何解决,谢谢!

第三个数据包 是协调 器发送数据,当 传输 完成,重新启动协调器时。  当协调员 发送数据时,不查找任何 数据包。

e2e.ti.com/.../_4F5.3038万C6856CD91DE8F0E548476_packet.psd</s>6856 54.8476万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在您的嗅探器日志中,我看到您发送了带广播的电源配置。 我建议您在使用Zigbee发送消息时使用单播。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,我尝试了
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请告诉我,使用单播是否仍有问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alvin,您好!

    正如YK所说,通过以单播方式发送命令,具有所需目的网络地址的远程设备将是唯一将在网络和上层处理消息的设备。 我发现您正在发送自定义命令,因此您还需要一个自定义命令的处理程序来处理消息,并在必要时有一种响应方式。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     在单播‘s,如何解决这一问题是好的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果可以使用单播,则解决方案是使用单播。