This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何将Raspberry Pi 802对讲机(openlab)与另一个Raspberry Pi 802对讲机通信

Guru**** 2242430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/588984/how-can-i-communicate-raspberry-pi-802-radio-openlab-to-another-raspberry-pi-802-radio

尊敬的客户:

 如果你能就以下问题帮助我,我将不胜感激。  

我将使用以下工具包制作一个小项目。 虽然我是新手,但我使用这些工具包,因此不知道我应该从哪里或如何 实施项目。  

1 ,Raspberry Pi (2件)

2. OpenLab Raspberry Pi 802收音机(2件)。  

在 Raspberry Pi上设置对讲机后,我想从一个对讲机向另一个对讲机通信或发送数据。 因此,请您帮助我如何开始实施此项目。  

此致

Mahbubul Hoque

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此Raspberry Pi 802.15 4无线电模块使用Atmel AT86RF233,该模块不在本E2E论坛的讨论范围内。 我建议您将您的问题张贴到相关论坛。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的友好和快速回复以及您的建议。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    也许可以尝试参考 honk.sigxcpu.org/.../
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这真的帮了我很多。 非常感谢。