请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
尊敬的客户:
如果你能就以下问题帮助我,我将不胜感激。
我将使用以下工具包制作一个小项目。 虽然我是新手,但我使用这些工具包,因此不知道我应该从哪里或如何 实施项目。
1 ,Raspberry Pi (2件)
2. OpenLab Raspberry Pi 802收音机(2件)。
在 Raspberry Pi上设置对讲机后,我想从一个对讲机向另一个对讲机通信或发送数据。 因此,请您帮助我如何开始实施此项目。
此致
Mahbubul Hoque