This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:CC2530输出功率差问题

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/587800/cc2530-cc2530-output-power-difference-problem

部件号:CC2530

尊敬的所有人:

      在使用CC2530测量个体的过程中,我们发现传输功率偏差非常大, 传输功率为2-5.5dBm, 交叉测试,5DB模块的输出功率和2dB模块的输出功率可与CC2530芯片互换,发现该板不影响,由输出功率差异引起的芯片。  

     问题是:CC2530芯片数据表描述了典型输出功率为4.5dB,为什么会出现这样的结果?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如何测试CC2530上的TX功率? 使用SmartRF Studio?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的YK
    是,使用SmartRF Studio测试TX功率
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如何测量TX功率? 使用频谱分析仪进行导电测试?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的YK

    是的,使用频谱分析仪进行TX粉末测试,请问为什么每个CC2530的输出功率都有很大的不同?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当我们测试自己的模块时,我看不到每个CC2530的输出功率变化如此大。