This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHTXL-CC2650:两个LAUNCXL CC2650之间的EMMITER/接收器样本应用

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/588028/launchxl-cc2650-sample-application-emmiter-receiver-beetween-two-launchxl-cc2650

部件号:LAUNCHTXL-CC2650
主题中讨论的其他部件:Z-stackCC2650

我有两个LAUNCHXL CC2650,我尝试设置样例ZigBee发射器和接收器,我已经尝试将z堆栈移植到launchpad,我不确定是否可以在这两个launchpas之间设置点对点通信,一些上的可以帮助我吗??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我有两个LAUNCHXL CC2650,我尝试设置样例ZigBee发射器和接收器,我已经尝试将z堆栈移植到launchpad,我不确定是否可以在这两个launchpas之间设置点对点通信,一些上的可以帮助我吗??
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    对于CC2650,您需要使用Z-Stack Home 1.2 .2a进行此操作;对于协调员,您需要使用ZAP-ZNP配置,因为CC2650由于闪存限制而无法单独支持协调员配置。 对于ZNP,您可以使用Z-Stack Home 1.2 .2a提供的ZNP协调员工作区,对于ZAP,您可以在计算机上使用ZNP主机框架,可在以下位置找到:

    git.ti.com/.../znp-host-framework

    对于终端设备,您可以使用Z-Stack Home 1.2 .2a提供的示例应用程序之一(如示例开关),前提是您将该项目移植到CC2650 Launchpad上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以参考 sunmaysky.blogspot.tw/.../ZNP setup-zigbee-ha-coordinator-with-ti.html 来使用ZTool和ZNP来设置Zigbee HA协调员。 您还可以参考 processors.wiki.ti.com/.../CC2650_LaunchPad_User's_Guide_for_ZigBee 来设置在另一台LAUNCXL-CC2650上运行的Z-Stack SampleSwitch终端设备,使其与协调器进行通信。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    cc2650 LaunchXL是否支持ZNP主机框架?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    连接到LAUNCHTXL-CC2650 ZNP时,ZNP主机框架没有问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否无法在两个终端设备之间设置通信?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您需要先有一个协调员来组成Zigbee网络,即使两个终端设备需要通过其父节点进行通信。