请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LAUNCHTXL-CC2650 主题中讨论的其他部件:Z-stack, CC2650,
我有两个LAUNCHXL CC2650,我尝试设置样例ZigBee发射器和接收器,我已经尝试将z堆栈移植到launchpad,我不确定是否可以在这两个launchpas之间设置点对点通信,一些上的可以帮助我吗??
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我有两个LAUNCHXL CC2650,我尝试设置样例ZigBee发射器和接收器,我已经尝试将z堆栈移植到launchpad,我不确定是否可以在这两个launchpas之间设置点对点通信,一些上的可以帮助我吗??
您好,
对于CC2650,您需要使用Z-Stack Home 1.2 .2a进行此操作;对于协调员,您需要使用ZAP-ZNP配置,因为CC2650由于闪存限制而无法单独支持协调员配置。 对于ZNP,您可以使用Z-Stack Home 1.2 .2a提供的ZNP协调员工作区,对于ZAP,您可以在计算机上使用ZNP主机框架,可在以下位置找到:
git.ti.com/.../znp-host-framework
对于终端设备,您可以使用Z-Stack Home 1.2 .2a提供的示例应用程序之一(如示例开关),前提是您将该项目移植到CC2650 Launchpad上。