This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538-CC2592EMK:2592:CC2538-CC2592EMK与2592与Contiki一起运行的范围。

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/587968/cc2538-cc2592emk-range-for-cc2538-cc2592emk-running-with-contiki

部件号:CC2538-CC2592EMK</s>2592
主题中讨论的其他部件:Z-stack

您好,

根据以下链接,此模块的最大范围约为Zigbee的3.5 km。

www.ti.com/.../watch.tsp

因此,如果我将Contiki作为6LoWPAN Mesh网络运行,请告诉我这是否可行。

我需要知道TI器件可为6LoWPAN mesh网络实现的最大范围。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    每次测试时,此视频都会在开放空间运行。 根据我在CC2530-CC2592中2592中使用Z-Stack (将TX功率设置为19dbm)的经验,在街上进行的直视线测试中,它不会超过350米。