请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:CC2538-CC2592EMK</s>2592 主题中讨论的其他部件:Z-stack
您好,
根据以下链接,此模块的最大范围约为Zigbee的3.5 km。
因此,如果我将Contiki作为6LoWPAN Mesh网络运行,请告诉我这是否可行。
我需要知道TI器件可为6LoWPAN mesh网络实现的最大范围。
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
根据以下链接,此模块的最大范围约为Zigbee的3.5 km。
因此,如果我将Contiki作为6LoWPAN Mesh网络运行,请告诉我这是否可行。
我需要知道TI器件可为6LoWPAN mesh网络实现的最大范围。
谢谢