This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC2650:Launchpad CC2650的工作和电源电压

Guru**** 2611555 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/585987/launchxl-cc2650-operating-and-supply-voltage-of-launchpad-cc2650

部件号:LAUNCHTXL-CC2650
主题中讨论的其他部件:CC2650

您好,

IAM使用cc2650启动板,我想通过提供的针脚连接一些传感器。 我的问题是引脚的工作电压是多少? 3,3V或5V?  -->不适用于查找带有电气特征的相应数据表,在哪里可以找到?

该主板的电源电压应该是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    LAUNCHTXL-CC2650可提供3.3V和5V电压。 CC2650在3.3V上运行。 所有可用的LAUNCHTXL-CC2650文档均可从 www.ti.com/.../LAUNCHXL-CC2650下载
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    非常感谢。 这意味着我可以直接将传感器连接到该板,该板可与3V3或5V配合使用,而无需添加任何电阻器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,应该没有问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Luigi,

    CC2650在3.3 V下运行,并在3.3 V逻辑级别上进行通信。 如果没有某种形式的电平转换,则不能将5 V传感器直接连接到CC2650。

    谢谢,
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,现在我有点困惑。 这意味着我需要为5V传感器使用调平器? 所有引脚(数字和Analg)都与3V3逻辑一起工作? 我可以在哪里阅读这些内容? IAM无法找到此信息?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Luigi,

    尽管LaunchPad上有5 V电压,但CC2650不会运行3.3 V (CC2650的最大电源电压为3.8 V)。

    CC2650数据表位于以下位置:www.ti.com/lit/swrs158
    CC2650 LaunchPad示意图位于以下位置: www.ti.com/.../swrr147

    谢谢,
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢,这意味着3V3传感器直接连接,如果IAM使用5伏传感器,我需要在针脚输入之前连接调平器。

    是否可以将LiPO电池直接连接到CC2650 Launchpad? 我看到有一个电池油箱可用,但它完全不兼容,因为I2C连接与Launchpad上的不同引脚提供。

    在哪里可以将LiPO电池(不带油箱)直接连接到主板? 我需要哪种LPO? -可能为3,3V或更高?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Luigi,

    正如我之前所说的,CC2650的最大电源电压是3.8 V。充满电的Lipo电池将有大约4.2 V。换句话说,您不能将它直接连接到LaunchPad。

    您能否发布蓄电池燃油增压器组的链接? 如果I2C引脚放置不正确,则意味着它不符合LaunchPad规范,这是不幸的。 但好消息是,CC2650上的所有数字功能都可以自由映射到任何IOS,因此您可以轻松地进行调整。

    谢谢,
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     嗨,好的,谢谢,我的想法是把cc2650启动板和传感器包插件模块结合起来,读取一些传感器并为我想使用的BatteryPack提供主板。 查看随附的图片。 我使用booterChecker检查了此问题,问题是两个Pack中都使用了I²C。 如何解决此问题? 这种组合是否可行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Luigi,

    I2C信号应该位于相同的引脚上。 换言之,BoosterPack是正确的,它将与CC2650 LaunchPad一起工作。

    有关I2C的更多信息,请访问 :en.wikipedia.org/.../I²C

    BTW。 如果您尚未获得LaunchPad,我建议您考虑CC2640R2 LaunchPad,它受我们最新的BLE SDK支持。

    谢谢,
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Fredrik,
    非常感谢您提供的信息,但是BooteChecker说它不兼容,因为在Launchpad CC2650上不提供Pin34。 电池组需要此针脚为电池充电。 是否可以将此PIN重定向到另一个PIN?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该引脚分配给CC26xx LaunchPad上的TMS,但实际上没有连接(电路板上未安装0欧姆电阻器)。 因此,您只需使用线带将燃油表信号移至另一个可用IO即可。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     好的,例如,我可以使用任何其他PIN。 我发现有些引脚具有双重功能,例如模拟和二级,即DIO。 这是否意味着我可以像在附加图片中一样将其用作模拟或数字Pin? 何时可以更改PIN的功能?