请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:CC2538-CC2592EMK</s>2592 主题中讨论的其他部件:Z-stack
我们正在使用ZigBee z-stack 1.0 实施ZigBee网状网络。
在正常工作情况下,我们将获得协调器中的MT_ZDO_STEENT_CHANGE_IND命令,并且设备状态将更新为DEP_ZB_COORD。 已在COORDIANTOR中启用NV-Restore。
我们有时在网络启动时收到'network error'。 我认为MT_ZDO_STE_CHANGE_IND数据包丢失,导致网络启动错误。 在网络启动时没有执行MT_ZdoStateChangeCB()回调的可能原因是什么?