This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538-CC2592EMK:2592:MT_ZDO_STEENT_CHANGE_IND在协调员中丢失

Guru**** 2546490 points
Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/586241/cc2538-cc2592emk-mt_zdo_state_change_ind-missing-in-coordinator

部件号:CC2538-CC2592EMK</s>2592
主题中讨论的其他部件:Z-stack

我们正在使用ZigBee z-stack 1.0 实施ZigBee网状网络。
在正常工作情况下,我们将获得协调器中的MT_ZDO_STEENT_CHANGE_IND命令,并且设备状态将更新为DEP_ZB_COORD。 已在COORDIANTOR中启用NV-Restore。

我们有时在网络启动时收到'network error'。 我认为MT_ZDO_STE_CHANGE_IND数据包丢失,导致网络启动错误。 在网络启动时没有执行MT_ZdoStateChangeCB()回调的可能原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我建议您使用Ubiqua数据包分析器来检查您在看到此问题时是否看到通过无线方式发送的终端节点通知。