This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:ZigBee开发的推荐环境

Guru**** 2544520 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, Z-STACK, CC2630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/586124/cc2650-recommended-environment-for-zigbee-development

部件号:CC2650
主题中讨论的其他部件: CC2630,Z-stack

IAR的EWARM,TI的CCS甚至是通用的Eclipse /w/ GCC都是潜在的开发环境,用于创建将使用ZigBee的ZNP + ZAP器件。  我最近发现我可能需要执行一个不同的项目,在NP + AP配置中使用相同的CC2650模块,但使用BLE而不是ZigBee。

是否有人建议我首先尝试哪种环境?  我的首选项是Eclipse /w/ GCC,但这是个人首选项。  由于这是一个实际资助的项目,我希望使用最佳工具来完成工作(其中,最佳定义为按时获得可接受的代码)。

我已经了解到CC2650和最新的ZStack之间存在一些不兼容性,因此我尝试避免开始开发路径,而只是发现没有支持。  每个人(不仅仅是TI)都喜欢这些几乎无用的Blinky-LED示例项目,而让网络正常运行成为用户的一项练习。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Steven,

    对于ZigBee,唯一支持的环境是IAR EWARM,唯一支持CC2630/50平台的Z-Stack发行版是Z-Stack Home 1.2 .2a。 此堆栈随附可帮助启动ZigBee网络开发的示例应用。 CC2630/50器件只能在独立模式下用作ZigBee终端器件节点,但在ZAP-ZNP设置中可用作协调器或路由器。