请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:CC2650 主题中讨论的其他部件: CC2630,Z-stack
IAR的EWARM,TI的CCS甚至是通用的Eclipse /w/ GCC都是潜在的开发环境,用于创建将使用ZigBee的ZNP + ZAP器件。 我最近发现我可能需要执行一个不同的项目,在NP + AP配置中使用相同的CC2650模块,但使用BLE而不是ZigBee。
是否有人建议我首先尝试哪种环境? 我的首选项是Eclipse /w/ GCC,但这是个人首选项。 由于这是一个实际资助的项目,我希望使用最佳工具来完成工作(其中,最佳定义为按时获得可接受的代码)。
我已经了解到CC2650和最新的ZStack之间存在一些不兼容性,因此我尝试避免开始开发路径,而只是发现没有支持。 每个人(不仅仅是TI)都喜欢这些几乎无用的Blinky-LED示例项目,而让网络正常运行成为用户的一项练习。