This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352R:当看门狗打开时,ROV BIOS错误"NMI vector is not as configured"(NMI向量不是配置的&quot)

Guru**** 2590090 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1099272/cc1352r-rov-bios-error-nmi-vector-is-not-as-configured-when-watchdog-open

部件号:CC1352R
“Thread:SysBIOS”中讨论的其它部件

我有同样的问题

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/107.7953万/cc2652r-nmi-vector-is-not-as-configured/4006814</s>2652 400.6814万

此问题也可以在基本的SDK 5.20 “看门狗”示例中重现。

如何解决?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alex:

    看门狗示例正常工作。 如果您刚刚运行代码,您会看到红色LED闪烁。  

    我看到BIOS扫描错误模块打印信息"NMI vector is not as configured!(NMI矢量未配置!)" 应该是:TI_SysBIOS_family_arm_m3_Hwi_excHandlerAsm__i"。 这是因为ROV期望NMI的矢量标签为"ti_SysBIOS_family_arm_m3_Hwi_excHandlerAsm__i"。  

    在看门狗示例中,看门狗为NMI定义了自己的处理程序,具体来说,您可以通过步过看门狗_open()来看到这一点。  

    ROV发现它没有被标记为 ti_SysBIOS_family_arm_m3_Hwi_excHandlerAsm__i,并产生错误。 但它仍然起作用。  

    此致,

    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sid,

    谢谢! 是的,我们看到看门狗在我们的项目中工作,但我们正在准备我们的设备以供生产,ROV消息让我们有点担心。 是否有办法在ROV中修复此错误?

    此致,

    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alex:

    我与rnd团队进行了交谈,在ROV中修复此问题,而不实际修改ROV源代码并非易事。

    但正如我前面提到的,这是ROV如何分析数据的问题,而不是看门狗本身的问题。

    它应该是一个"注释",甚至可能是一个"警告",但错误不是这种情况的恰当标签。 请忽略此问题。  

    此致,

    SID