This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P:尝试在 CC2652P 器件上运行 DO門 锁示例。 对讲机将不工作。

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1352P, LAUNCHXL-CC1352P, CC2652P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1106914/cc2652p-attempting-to-run-the-door_lock-example-on-a-cc2652p-device-radio-will-not-work

器件型号:CC2652P
主题中讨论的其他器件:CC1352P、 LAUNCHXL-CC1352P、

我们使用的是 simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_5_40_00_40 SDK。
2.我们的电路板上安装了 CC2652P1器件,并希望通过 SDK 构建和运行 TI 的 DOOR LOAD_LOCK 示例。
由于 TI 没有为 CC2652P1提供特定的 DOOR LOCK_LOCK 示例,因此我们选择使用 CC2652R1 DOOR LOCK_LOCK 示例。 请记住、R1和 P1器件非常相似;无线电功率传输是主要差异。
4.在 CC2652P1硬件上运行 CC2652R1 DOOR LOAD_LOCK 示例时、我们拥有适用于 LED、按钮和 UART 的一切功能。 一件不起作用的事情是无线电。
5、DOOR_LOCL.syscfg 或 DOOR_LOCK platform/radio.c (或其他?)是否有变化 我们应该进行调整以考虑 P 器件?

摘要:我们在 CC2652P1硬件上构建并运行了./examples/rtos/CC26X2R1_LAUNCHXL/thread/DOOR_LOCK、但无线电部分似乎无法正常工作。 例如、我们无法加入由运行 CLI-FTD 示例的第二个器件定义的线程网络。

提前感谢、
Steve Kranz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     对于 CC2652P1、您应该使用 CC1352P 示例、因为其中包含 P 表示 PA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    这与 YK 的解释相同、TI-OpenThread  用户指南的 CC2652P 上的软件一节也对此进行了介绍。  CC2652P 引脚布局与 CC1352P 更相似、因此需要采用 LAUNCHXL-CC1352P 电路板设计。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供有关 YiKai 的信息。 我似乎已经启动并在运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、感谢您提供相关信息。 我似乎已经启动并在运行。