Other Parts Discussed in Thread: CC1352P, LAUNCHXL-CC1352P, CC2652P
主题中讨论的其他器件:CC1352P、 LAUNCHXL-CC1352P、
我们使用的是 simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_5_40_00_40 SDK。
2.我们的电路板上安装了 CC2652P1器件,并希望通过 SDK 构建和运行 TI 的 DOOR LOAD_LOCK 示例。
由于 TI 没有为 CC2652P1提供特定的 DOOR LOCK_LOCK 示例,因此我们选择使用 CC2652R1 DOOR LOCK_LOCK 示例。 请记住、R1和 P1器件非常相似;无线电功率传输是主要差异。
4.在 CC2652P1硬件上运行 CC2652R1 DOOR LOAD_LOCK 示例时、我们拥有适用于 LED、按钮和 UART 的一切功能。 一件不起作用的事情是无线电。
5、DOOR_LOCL.syscfg 或 DOOR_LOCK platform/radio.c (或其他?)是否有变化 我们应该进行调整以考虑 P 器件?
摘要:我们在 CC2652P1硬件上构建并运行了./examples/rtos/CC26X2R1_LAUNCHXL/thread/DOOR_LOCK、但无线电部分似乎无法正常工作。 例如、我们无法加入由运行 CLI-FTD 示例的第二个器件定义的线程网络。
提前感谢、
Steve Kranz