This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] [CC2562P] ZigBee 范围取决于网络通道?

Guru**** 2975310 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1105427/cc2562p-zigbee-range-depends-on-network-channel

Thread 中讨论的其他器件:SysConfig

您好!

标题说明了一切、但让我更确切地说。

我在通道11和设备上创建了一个网络、在这些网络中、如果给定了某个良好的范围、我们将调用 range1来快速加入网络。

但是、一旦我在通道16上重新创建它、设备必须靠近协调器才能加入新网络。 RANGE2 = RANGE1 / 3

ZigBee 网络的范围是取决于通道还是只是临时的? 鉴于这种情况不止一次,我对这种情况的临时性有怀疑。

编辑:当设备必须加入网络时,它必须关闭,但一旦加入,它就会正常工作(RANGE1)

此致、

Luca Vetri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您在其他通道上的射频性能较差、则可能需要检查天线和相关的射频匹配电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但为什么我第一次加入它的范围很广、但如果我重新加入网络、它必须关闭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果这种情况只发生在某些情况下,则可能是由干扰引起的, 您对此类情况没有太多的改进。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我更换了转换器、一切都运行得很好、但是旧转换器、一旦我从 ZED 中取出电池并将其放回、它就不会加入网络、除非我靠近转换器。 新软件狗不会发生这种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会说这是 该特定软件狗的硬件问题。 如果您从第三方购买、则应联系制造商进行验证。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luca:

    您似乎有一些 复位问题 、因此可能需要确认复位后仍在使用最大 TX 功率。  否则,网络管理系统会给出一些可行的注意事项,例如通道干扰或硬件缺陷。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何检索复位后使用的 TX 功率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    获取 TX 功率不是可用 的 MT 命令、但您可以使用 SYS_SET_TX_POWER 来确定 SysConfig 设置之外的值。  否则、 Z-Stack API 支持 Zstackapi_sysSetTxPowerReq。

    此致、
    Ryan