This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2531:在 CPU 断电期间连接 USB DP/DM 时会发生什么情况

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1108916/cc2531-what-would-be-happen-when-usb-dp-dm-are-connected-during-cpu-power-down

器件型号:CC2531

大家好、TI 支持团队、

我现在 正在为某个客户重新设计以前的物联网产品。

该产品 使用 CC2531无线电 CPU 并使用嵌入式 USB 端口。

现在、我关注的是 USB 和 CPU 电源序列的加电/断电功能变化。

根据先前的规范、上电是由 USB 插入引起的、而 VBUS 会出现、

而断电是由 USB 连接器断开连接引起的。

这很简单,与转换器相同,但产品也具有锂聚合物电池备份,因此客户要求电源开/关应由软开关控制,而不是由 USB 连接控制。

但我们担心的是、在 CPU 在此新规范下断电期间、CPU 端口上会提供 USB DP/DM 信号。

我想知道这些是 USB PHY 输入端口、因此允许这样的情况、对吧?

所附图片为 USB 输入和 CC2531 DP/DM 原理图。

请帮帮我们。
非常感谢您的支持。
此致、

Yoshiaki Maehara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将对此进行研究。  

    您还可以考虑使用低功耗 PMOS 来设计逻辑、以便在插入 USB 时电池脱离电源环路。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fi-San、

    感谢您的回复。

    >您还可以考虑使用低功耗 PMOS 来设计逻辑,以便在插入 USB 时,电池不在电源环路中。

    是的、我正在使用 PMOS 将电池电源更改为 USB 电源以供电通道。

    如下链接所示。

    https://electronics.stackexchange.com/questions/359490/p-channel-enhancement-mosfet-behavior

    现在我将讨论上电序列、在电源通道上有一个负载开关(另一个 PMOS)为系统供电、包括 CPU。

    连接 USB 时、如果负载开关打开、则没有问题。

    但是、这次我们要将规格更改为在连接 USB 后通过机械开关加电。

    因此、在这种情况下、即使 CPU VDD = 0V、也会有一个将 USB DP/DM 添加到 CPU 引脚的持续时间。

    一般来说、CPU GPIO 的结构与下图类似。

    (很抱歉、我是日本人)

    我的担忧是、

    如果 CPU Vdd = 0V 且 GPIO 输入电压超过 Vdd +0.3V、 这可能会损坏上部保护二极管。

    但我想这是 USB 专用端口、因此端口结构应该与该通用端口不同。

    因此、如果可以、我希望您确认 CC2531 USB PHY 端口规格。

    非常感谢您的支持。

    很抱歉、我的英语描述不好。

    此致、

    Yoshiaki Maehara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 支持团队:

    感谢您的支持。

    我已经测试了实际的全速 USB 通信。

    实际上、我不熟悉 USB 接口、但我检查了使用 USB 主机 IC 的情况。


    这次、我使用了 Maxim MAX3421E USB 主机控制器 IC 和

    使用环路模式连接到 FTDI FT232RL。



    在 USB 主机 IC 内部、似乎 DP 和 DM 被15kΩ Ω 下拉。

    因此、如果没有外设、DP/DM 线路保持0V、如下所示。



    当 FT232RL 连接到 USB 时、DP 通过1.5kΩ Ω 上拉电阻器上拉至3.3V、

    这使得 DP 线路将上升至3.3V、

    然后、USB 主机检测 DP 线路电压上升的外设、并开始通过 USB DP/DM 线路进行通信。

    这意味着在提供 CC2531 3.3V 电压(也是1.5k 电阻器)之前、不会向 CC2531的 DP/DM 端口添加电压。

    我想、如果在 CPU 关闭期间连接了 USB 连接器、这不是问题

    如果 Vdd 未激活1.5kΩ DP 上拉寄存器。

    因为在这种情况下、DP/DM 线路保持0V。


    这种理解是否正确?

    非常感谢您的帮助。

    此致、

    Yoshiaki