Other Parts Discussed in Thread: CC2531
大家好、TI 支持团队、
我现在 正在为某个客户重新设计以前的物联网产品。
该产品 使用 CC2531无线电 CPU 并使用嵌入式 USB 端口。
现在、我关注的是 USB 和 CPU 电源序列的加电/断电功能变化。
根据先前的规范、上电是由 USB 插入引起的、而 VBUS 会出现、
而断电是由 USB 连接器断开连接引起的。
这很简单,与转换器相同,但产品也具有锂聚合物电池备份,因此客户要求电源开/关应由软开关控制,而不是由 USB 连接控制。
但我们担心的是、在 CPU 在此新规范下断电期间、CPU 端口上会提供 USB DP/DM 信号。
我想知道这些是 USB PHY 输入端口、因此允许这样的情况、对吧?
所附图片为 USB 输入和 CC2531 DP/DM 原理图。
请帮帮我们。
非常感谢您的支持。
此致、
Yoshiaki Maehara