This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:无法安装 SmartRF04EB 驱动程序

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1123791/cc2530-the-smartrf04eb-driver-cannot-be-installed

器件型号:CC2530

大家好、

以下是客户提出的问题、可能需要您的帮助:

机器为 MacBook Pro (M1 pro)。

客户使用了 Parallels Desktop 17 for Mac 安装了 Win11,然后在 Win11上安装了以下版本的驱动程序:

无法识别安装驱动程序:

他们尝试更新驱动程序、但无法识别:

确认后、将返回原始对话框。

更新驱动程序操作视频如下:

e2e.ti.com/.../QQ20220804_2D00_170953_2D00_HD.mp4

客户想知道如何解决此问题、您能帮助检查此问题吗? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为 TI 不会在 装有 Win11的 Parallels Desktop 17 for Mac 上支持这种旧的 EVB。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、

    YK 正确、 SmartRF04EB 对 EVM 的弃用程度太低、以至于其工具页面已从 TI 网站中完全删除。  驱动程序不支持最新的操作系统。  此外、我不希望软件堆栈或 IAR IDE 为此类旧硬件产品提供支持。  请建议您的客户 降级其操作系统或采用更新的 SimpleLink MCU 产品。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、YiKai 和 Ryan、

    感谢您的支持。

    它不适用于 Windows 10

    版本号为 :SW_DVD9_Win_Pro_10_20H2.4_64ARM_ChnSimp_Pro_Ent_EDU_N_MLF_X22-52787.iso

    那么、需要哪个版本的仿真器来支持 Win11?

    e2e.ti.com/.../QQ20220804_2D00_220529_2D00_HD_5F00_1.mp4

    谢谢、此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它不适用于 MacBook Pro (M1 pro)。 您应该要求客户使用基于英特尔的 Windows 系统。