This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC26X2R1:如何编译工程中的.h 文件

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1119072/launchxl-cc26x2r1-how-to-compile-the-h-files-from-the-project

器件型号:LAUNCHXL-CC26X2R1
Thread 中讨论的其他器件:Z-stack

您好!

我正在使用 CCS 11.2.0。

当我编译工程时、在 zcl.h 等某些文件中、编译器不使用工程中存在的.h 文件、而使用工程外部的源代码。

如何解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否在默认 Z-Stack 示例上看到此问题? 如果是、您能否详细说明您看到此问题的示例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在我尝试的所有示例中都遇到了这个问题。 这是 ZR_light。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为这是 TI 项目错误、您可以通过删除"包含选项"中的相关路径设置来修复该错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这解决了它。

    谢谢!!!