Other Parts Discussed in Thread: CC2430
大家好、
我使用 CC2430F128 2.4GHz 已有一年(数万)。 到目前为止、我没有 遇到任何问题。 现在我有两个模糊的问题:其中有几个无线电不工作、另一些则不可能闪烁/编程。 硬件和固件设计多年来没有变化。 目前、我们有1000台设备投入生产、但由于这些问题、我们无法交付。
关于无线电问题: 天线、平衡-非平衡变压器、无源组件和 PCB 布局未发生变化、即使是堆叠也是如此。 问题是无法发送或接收帧。 我尝试使用 SmartRF Studio 7发送和接收、只是为了发送/接收、没有发生任何情况。 我测试接下来的几点、以了解正在发生的情况:
1.使用 VNA 测量匹配的天线/平衡-非平衡变压器曲线、情况良好。 我们为 CC2430使用 Johanson Technology 天线和平衡-非平衡变压器。
外部32MHz 和32.768kHz 时钟正常、频率正常。
我们已经完成了 CC2430和 PCB 的 X 射线处理、它们看起来正常、未发现射频电路中存在短路/开路。
4.内部对讲机必须由+1.8Vdc 电源供电(引脚为25、 27-31、35-40)。 我们使用 CC2430内部稳压器(+1.8V)为其供电。 在某些具有无线电问题的部件中、引脚24 (RReG_OUT)上的电压为+3.3VDC。 起初我们认为这可能是问题:由于任何原因、这些 CC2430器件在内部稳压 器中存在一些问题、导致内部无线电外设产生+3.3VDC 电压、从而损坏它们。 然而、我们已经测量了数十个具有无线电问题的器件、并且在引脚4 (RReG_OUT)上、我们测量+3.3V、0V 和/或1.8V。
5. Rbias1和2分别为43K 和56K。
在同一器件中、我们一直更改到4或5个 CC2430、但在焊接第6个 CC2430后、它就成功了!
此时、我们不知道发生了什么以及需要测试/验证的其他情况、以及问题的根源是什么。
关于 CC2430闪存问题、我们已经验证了 CC 调试器引脚和 CC2430程序引脚之间的连接、它们正常、这些引脚上没有噪声、没有 CC 或 CO。我们已经对成千上万个引脚进行了编程、直到现在都没有问题。
请、有人能帮我们解决这些问题吗? 因此,我们处于一个危急的局势。 我们可以分享测量值、X 射线等信息。 我们还提供了购买的产品编号 :1296331STS (CC2430ZF128RTC)
非常感谢。